Instalación al Box Module
Puede colocar la Unidad de aislamiento en la parte posterior del Box Module o en el panel. Para obtener más información sobre cómo colocar la Unidad de aislamiento en el panel de instalación, consulte la Guía de referencia rápida de la unidad de aislamiento.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Verifique la ubicación de los dos agujeros para los tornillos en la parte frontal del Box Module. 1 Orificio del tornillo |
|
2 |
Atornille uno de los tornillos de fijación incluidos en la unidad de aislamiento al Box Module. Aplique un par de apriete de 0,5 N•m (4,4 lb-in). 1 Tornillo de fijación A Box Module |
|
3 |
Sujete la unidad de aislamiento al Box Module. 2 Unidad de aislamiento A Box Module |
|
4 |
Deslice la unidad de aislamiento en la dirección de la flecha de manera que la unidad se enganche en el tornillo del paso 2. A Box Module |
|
5 |
Sujete la unidad de aislamiento en la posición correcta con otro tornillo de fijación. Aplique un par de apriete de 0,5 N•m (4,4 lb-in). A Box Module |
-
Monte la unidad de aislamiento en una superficie estable. No deje la unidad de aislamiento colgada del cable.
-
Tenga cuidado con la colocación del cable. Los cables superpuestos puede producir ruido.
-
Cuando monte la unidad de aislamiento, preste especial atención a la posición de montaje.
-
Véase la instalación recomendada en el dibujo a continuación.