Conector AUX
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Alinee el destornillador de punta plana con la ranura del botón de apertura del muelle de color naranja, e introduzca el cable eléctrico en la ranura de inserción (orificio en forma redonda) mientras mantiene presionado el botón. |
|
2 |
Saque el destornillador del botón de apertura. Luego el orificio para insertar el cable se cerrará y el cable quedará bien sujeto. Para retirar el cable, alinee el destornillador de punta plana con la ranura del botón de apertura y retire el cable mientras mantiene presionado el botón. |
|
3 |
Introduzca el conector AUX cableado en la Interfaz de la salida auxiliar/salida del altavoz (AUX) de este producto. |
Recomendaciones:
-
Conector AUX: HMIZGAUX por Schneider Electric
-
Destornillador: Asegúrese de que el destornillador tenga las dimensiones siguientes:
- Espesor de la punta: 0,4 mm (0,02 in)
- Ancho de la punta: 2,0 mm (0,08 in)
La forma de la punta debe contar con propiedades de aislamiento de conformidad con DIN 5264 y EN60900.
-
El cable debe estar trenzado y debe tener un grosor de AWG 28 a AWG 20.
-
Los tamaños adecuados para los cables son Style 1015 y Style 1007.
-
Asegúrese de pelar 8,0 mm (0,31 in) de la cubierta del cable.
-
Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.
PELIGRO