EIO0000003570_05

更换防水橡皮垫圈

简介

防水橡皮垫圈可提供防尘防潮保护。

注意
衬垫老化
  • 根据工作环境的需要,定期检查衬垫。
  • 每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

防水橡皮垫圈的安装

阶段

说明

1

将显示模块放在放在表上面,使显示屏朝下。

2

从显示模块卸下防水橡皮垫圈。

3

将新垫圈装到显示模块。将垫圈四角的突出头插入到显示模块四角对应的孔内。

取决于具体型号,可能存在额外的突出头。如需要,请参阅右图插入相应的突出头。

注: 使用工具插入垫圈时,确保工具不会钩住橡皮垫圈并造成撕裂。

1 防水橡皮垫圈

2 突出头

必须将垫圈正确插入到槽内才能达到显示模块防潮效果。

注意
设备损坏
请勿随意拉扯衬垫。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?