Sustitución de la junta de instalación
Introducción
La junta de instalación ofrece protección contra el polvo y la humedad.
| AVISO |
|---|
|
ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Sustitución de la junta de instalación
|
Etapa |
Descripción |
|---|---|
|
1 |
Ponga el Módulo de visualización en una superficie plana y nivelada con la cara orientada hacia arriba. |
|
2 |
Retire la junta del Módulo de visualización. |
|
3 |
Coloque la nueva junta en al Módulo de visualización. Inserte los salientes de las cuatro esquinas de la juntas en las hendiduras correspondientes en las esquinas del Módulo de visualización. Según el modelo, es posible que existan salientes adicionales. A continuación, consulte la ilustración a la derecha e introduzca los salientes como corresponde. NOTA: Si usa una herramienta para insertar la junta,
asegúrese de que la herramienta no se enganche en la junta de
goma y cause un desgarre.
1 Junta de instalación 2 Punto saliente |
La junta debe insertarse correctamente en la hendidura para garantizar cierta resistencia a la humedad para el Módulo de visualización.
| AVISO |
|---|
|
DAÑOS MATERIALES
Tenga cuidado de no estirar la junta innecesariamente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|