EIO0000003795.05

部件标识 (HMISTW6500/6600/6700)

注: 下图为 HMISTW6500

正视图

顶视图

底视图

后视图

A: 状态 LED

B: 拉钩

C: 电池槽*1

D: 以太网接口 (ETH2)*2

E: 以太网接口 (ETH1)*2

F: 电源插头连接器

G: USB (A 型) 接口

H: USB (micro-B) 接口*3

*1 产品没有电池。

*2 ETH1 和 ETH2 的 IP 地址和 MAC 地址相同。

*3 USB (micro-B) 接口不可用。

注: 本产品没有串行接口 (COM1 和 COM2) 。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?