EIO0000003795.05

网络浏览器操作

编号

说明

1

显示 Web 服务器页面的标题,没有标题时显示 URL。

2

每次触摸该图标时,显示的 Web 服务器都会发生变化。

注: 服务器切换图标适用于系统版本 V1.1.0 或更高版本的产品。

3

移到上一页。

4

移到下一页。

5

加载 Web 服务器屏幕时显示的图标。触摸此图标中断加载操作。

6

重新加载 Web 服务器屏幕。触摸此图标,并且在加载操作开始时,图标会变为第5图标。

7

显示中设置的 Web 服务器屏幕 Server > Start Page

8

触摸此图标显示 A 子菜单。

9

触摸此图标显示 B 子菜单,在此可选择要显示的 Web 服务器。

10

触摸此图标显示 C 子菜单,在此可在 25 到 500% 之间调整缩放倍数。默认设置为[100%]。C-1 是重置按钮。

11

显示系统版本、网络、当前使用和许可信息。

12

显示配置菜单

13

显示所选 Web 服务器屏幕。

14

触摸屏幕可显示这些滚动按钮。您可以使用 Boot > Hidden Scroll Arrow 来隐藏这些箭头。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?