EIO0000003795.05

连接 A 型 USB 电缆夹 (1 个端口)

注: 操作时请注意您的手指。因为夹具的边缘很锋利。
  1. 将夹子装在 USB 接头外壳上标有标志的位置,使两者重叠。该夹子适用于长度为 27 至 43.5 mm (1.06 至 1.71 in) 的 USB 接头。
  2. 请将夹子与 USB 电缆接头的外壳对齐。调整夹子开孔的位置。为了确保稳定性,请选择最靠近接头外壳基座的开孔。
  3. 如图所示,将束条穿过夹子开孔,环绕USB电缆后再穿过束条头。这样就将夹子装在了USB电缆上。
    注:
    • 请事先检查束条头的方向并确认其位置正确,使USB电缆穿过束条环,而束条可以穿过束条头。

    • 附带的束条若有损坏,可换用 HMIZGCLP1 ( Schneider Electric制造)或宽 4.8 mm (0.19 in) 、厚 1.3 mm (0.05 in)的其他商用型束条。

  4. 按下夹子上的搭扣,将步骤 3 中的电缆完全插入 USB 主机接口。确认夹子搭扣已将USB电缆锁紧在本产品上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?