EIO0000003795.05

关于本书

文档范围

Harmony STW6 是工业或工厂自动化系统中使用的 HMI (Human Machine Interface) 设备,本文档介绍它的规格、安装、操作和维护。

本文档适用于设计系统或安装和维护组件的用户。

有效性说明

本文档适用于 Harmony STW6

本文档中描述的产品特性旨在与上提供的特性相匹配 www.se.com。作为我们持续改进的企业战略的一部分,我们可能随着时间的推移修改内容以提高清晰度和准确性。如果您发现本文档中的特性与 www.se.com 上的特性存在差异,可考虑 www.se.com 以包含最新信息。

注册商标

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家 (地区) 的注册商标。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

本手册中使用的产品名称可能是其各自拥有者的注册商标。

本文档的可用语言

本文档提供以下语言版本:

相关文档

您可以下载与该产品相关的手册,诸如软件手册,位于 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download)。

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

关于产品的资讯

如果不依照制造商规定的方式使用设备,设备所提供的保护可能会削弱。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
爆炸危险
  • 请勿在危险环境使用本产品。
  • 除非电源已关闭或确定操作区域无危险,否则请勿连接本产品或断开本产品的连接。
  • 除非本手册中允许,否则请勿尝试安装、操作、修改、维护、保养或改造本产品。
  • 在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。

电源重启时,请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快,则可能造成操作不正常。

如果屏幕无法正常读取 (例如,背光灯已坏的情况),就可能造成功能识别困难,甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能 (例如,燃料用完),必须通过本产品以外的设备提供。在机器控制系统设计中,应考虑背光灯失效,或操作员无法控制机器的可能性,或是控制机器过程中犯错的情况。

警告
失控
  • 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况,并为某些关键控制功能提供一种方法,使其在出现路径故障时,以及出现路径故障后恢复至安全状态。紧急停止和越程停止、断电和重启都属于关键控制功能。
  • 对于关键控制功能,必须提供单独或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链接失效问题加以考虑。
  • 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对本产品的每次执行情况分别进行全面测试。
  • 在机器控制系统设计中,必须考虑背光灯失效,或操作员无法控制机器的可能性,或是控制机器过程中出错的情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

警告
意外的设备操作
  • 应用此产品要求在控制系统设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、改动和应用。
  • 请遵守所有当地和国家/地区的安全标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
警告
意外的设备操作
  • 请勿将此产品作为控制关键系统功能 (例如电机起动/停止或控制电源) 的唯一手段。
  • 请勿将此设备作为通知紧急报警 (如设备过热或过电流) 的唯一通知设备。
  • 只使用随本产品附带的软件。如果使用其它软件,请在使用前确认操作和安全。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

下面列出了 LCD 面板的特性,请不要将其视为不正常现象:

  • LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象,或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。

  • LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑,颜色显示可能看起来有些改变。

  • 遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时,LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失,屏幕变白问题即被解决。

  • 长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。

  • 当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时,面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化,应经常为面板通风。欲了解更多信息,请联系客户支持。
    www.se.com/support

警告
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
  • 请避免皮肤直接接触此类液体。
  • 在处理破损或易泄漏设备时,请戴上手套。
  • 不要在 LCD 屏幕附近使用尖锐的物体或工具。
  • 接触 LCD 面板时要小心,避免导致面板材料被刺穿、爆裂或破裂。
  • 如果面板损坏,其中流出的液体接触到皮肤,请立即用清水冲洗至少 15 分钟。如果液体溅入眼睛,立即用清水清洗至少 15 分钟,然后到医院处置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
缩短面板使用寿命
请定期改变屏幕图像,不要长时间显示同一个图像。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?