EIO0000003795.05

以太网 LED

颜色 指示灯 说明
绿色 (Link) ON 可以进行数据传输。
OFF 无连接或错误
绿色 (Active) 闪烁 正在进行数据传输。
OFF 无数据传输
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?