EIO0000003795.05

如何显示配置菜单

本产品使用专用的 Web 浏览器来显示内网 Web 服务器设备的屏幕。

不使用浏览器的图标时,屏幕顶部的标题栏会隐藏。

  1. 从屏幕顶部用力慢慢向下滑动。浏览器标题栏出现。
  2. 触摸标题栏右侧的菜单图标。
  3. 触摸配置图标。
  4. 密码输入屏幕出现。输入密码登录。显示配置菜单。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?