更新系统
使用 USB 存储中保存的系统文件更新产品系统。
- 准备一个 USB 存储设备 (格式化为 FAT32)。
- 从我们的网站下载该产品的系统更新文件。
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA403854/ - 解压缩下载的文件,并将所有文件保存到 USB 存储设备的根文件夹中。
- 将 USB 存储设备连接到产品,然后打开产品。
- 显示配置菜单。请参阅 如何显示配置菜单。
- 触摸 System,然后在 Update System 下触摸 Update 按钮。在显示的信息中,触摸 OK。
- 更新过程启动。请稍等片刻,直到该过程完成。当提示重启时,触摸 OK。
- 重新启动产品后,验证系统是否已更新。显示浏览器标题栏,触摸菜单图标 > 信息图标,依次进行。