EIO0000003795.05

系统设计

产品概述

本产品为配备了专用 HTML5 兼容浏览器的工业显示器。作为 Web 客户端,本产品可以访问同一内网的 Web 服务器,并在专用浏览器中显示服务器内容。

  • 可连接到支持 Java Script 的 HTML5 服务器 (诸如 HMI、IPC、PLC 和其他具有 Web 服务器功能的外部设备*1)。最多可连接 10 个 Web 服务器设备。

  • 专用浏览器支持 CSS3 和 XML。

  • 您不能在 Internet 上使用此产品。

  • HMI 应用程序不在本产品上运行:

打开此产品后,您需要设置其显示和 Web 浏览器设置。有关设置信息,请参阅显示/浏览器设置

*1 有关支持的型号,请联系客户支持。
www.se.com

系统结构

本节介绍本产品和外围设备的系统配置。

*1 请参阅附件

*2 可使用一个 USB 存储设备、USB 键盘、USB 鼠标和 USB 集线器。不能连接多个相同类型的 USB 设备。

*3 仅适用于 HMISTW6200,需要以太网集线器连接到内网。

*4 有关支持的型号,请联系客户支持。
www.se.com

注:
  • 以太网接口的数量因型号而异。请参阅 部件标识

  • 在打开产品之前,先连接 USB 设备。

  • 当连接 USB 键盘时,不显示软件键盘。

  • 使用 FAT32 格式的 USB 存储设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?