EIO0000003795.05

保存并退出

配置菜单中的更改完成后,触摸 Save & Reboot 按钮。设置被保存,产品重新启动。

要退出 (注销) 而不保存对设置的任何更改,请触摸 Exit without Saving。产品将自动重新启动。

  1. Save & Reboot

  2. Exit without Saving

注: 在屏幕不活动 10 分钟后,您将被自动注销,设置更改将被丢弃。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?