EIO0000003795.05

使用弹簧夹安装时

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
弹簧式机械装置
不要在靠近脸部的位置释放弹簧夹机构。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
设备损坏
  • 务必使用安装垫圈。
  • 当安装或取出紧固件时,请将产品稳固在面板开孔内。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将本产品放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下。
  2. 请检查产品垫圈已稳妥地插入显示框四周的挡板凹槽中。
    注: 除具有防水功能外还可吸收振动,务必使用防水橡皮垫圈。要了解如何更换防水橡皮垫圈,请参阅更换防水橡皮垫圈
  3. 根据本产品的面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔,然后将产品从正面安装到面板。
    注: 本产品顶部有挂钩,可防止掉落。将挂钩向下推,同时将产品底部插入面板开口,然后将顶部插入。

    1 拉钩

  4. 将弹簧夹拉钩按入到本产品的插入槽。将其翻转过来根据面板厚度调整弹簧夹:
    • 位置 1

      1.5 mm (0.059 in) ≤ 面板厚度 ≤ 4 mm (0.157 in)。

    • 位置 2

      4 mm (0.157 in) ≤ 面板厚度 ≤ 6 mm (0.236 in)。

    弹簧夹侧面

    1 位置 1 的拉钩

    2 位置 2 的拉钩

    3 插入槽

  5. 同时按弹簧夹的上部和下部将其将其锁住。

    1 安装面板

    2 弹簧夹

  6. 要拆除弹簧夹,按下夹子后面直至听到喀哒声,将其松开。

小心
伤害风险
从面板上卸下时不要跌落产品。
  • 在取出弹簧夹后请按住设备。
  • 请使用双手。
  • 按拉钩时,注意不要夹到手指。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?