设置工程流程
首次打开产品后,设置显示和 Web 浏览器。
- 将本产品连接到内网。
- 打开产品。
- 显示密码输入屏幕。输入默认密码 Admins 并触摸 Login。
- 显示密码更改屏幕。设置新密码。密码长度必须至少为 8 个字母数字字符,并且至少包含 1 个大写字母、1 个小写字母和 1 个数字。
- 显示配置菜单。选择 Network 以配置网络设置,诸如产品的 IP 地址和子网掩码。设置与内网 Web 服务器设备在同一网络。
- 从配置菜单中选择 Server 以注册连接同一内网的
Web 服务器设备。您还可以设置一个
Web 服务器,在产品启动时自动显示为起始页面。注: 不支持 HTTPS 通讯。
- 此外,根据需要从配置菜单中设置各种设置,诸如 Boot,Screen 等等。
- 触摸 Save & Reboot 保存设置。产品重新启动。