装箱物品
确认包装箱中包含此处列出的所有物品。
如果您发现有任何物品损坏或丢失,请立即联系客服人员。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
请勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
1 HMISTW6•00 x 1
2 防水橡皮垫圈(已装配在产品上) x 1
3 DC 电源连接器 x 1
4-1 安装扣件: HMISTW6200 x 2 件
4-2 安装扣件: HMISTW64/65/6600 x 4 件, HMISTW6700 x 6 件
5 快速参考指南 x 1
产品修订及二维码
您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV)、修订级别 (RL) 和软件版本 (SV)。
您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。
警告