EIO0000003795.05

HMISTW6400

外部尺寸

1 正视图

2 左视图

3 底视图

带安装扣件时的尺寸

1 正视图

2 左视图

3 底视图

4 上视图

带电缆的尺寸

1 后视图

2 右视图

注: 以上所有值都是为允许电缆弯曲而设计。此处给出的尺寸都是典型值,具体尺寸取决于所采用的连接电缆类型。因此,它们仅供参考。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?