PHA8599600-06

Riepilogo funzioni

Parametro iEM2050 iEM2055
Misurazioni di energia 4 quadranti
Potenza:
  • Potenza attiva (kW)

  • Potenza apparente (kVA)

  • Potenza reattiva (kVAR)

Corrente
Tensione
Frequenza
Fattore di potenza
2 tariffe configurate tramite comunicazione ModBus
Uscite impulsi
Comunicazione RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU
Conformità MID
Classe 1 secondo IEC 62052-11 e IEC 62053-21
Classe B secondo EN 50470-1/3
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?