PHA8599600-06

Configurazione ID Modbus

L'ID Modbus può essere impostato a un valore compreso tra 001 e 247. L'ID Modbus predefinito è 001.
Per modificare ID Modbus, procedere come segue:
  1. Scorrere con il pulsante fino alla modalità Programma 2 (PM0dE2).
  2. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Scorrere fino alla pagina ID Modbus LCD (MOd Id xxx).
  4. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  5. Quando il valore comincia a lampeggiare, selezionare 3 cifre (001 – 247).
  6. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare ogni cifra.
  7. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?