PHA8599600-06

Configurazione codice di combinazione

Il contatore consente di visualizzare l'energia totale (uso) in base al codice di combinazione. Il codice di combinazione è conforme a diversi metodi di calcolo, come indicato di seguito:
Codice Energia (attiva) totale
C-01 Solo fornitura
C-04 Solo ricezione
C-05 Fornitura + ricezione
C-06 Ricezione - fornitura
C-09 Fornitura - ricezione
C-10 Fornitura - ricezione
Per modificare il codice di combinazione, procedere come indicato di seguito:
  1. Scorrere con il pulsante fino alla modalità Programma 3 (PM0dE3).
  2. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Immettere la password a 4 cifre: scorrere con il pulsante e selezionare ciascuna cifra da 0 - 9, quindi tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare ciascuna cifra. La password predefinita è 0000.
  4. Scorrere fino alla pagina del codice di combinazione LCD (C-xx).
  5. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  6. Quando il valore inizia a lampeggiare, selezionare 01/04/05/06/09/10.
  7. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare la nuova impostazione.
  8. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?