PHA8599600-06

Configurazione velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione Modbus può essere impostata su un valore compreso tra 1200 e 38400.
Per modificare la velocità di trasmissione, procedere come segue:
  1. Scorrere con il pulsante fino alla modalità Programma 3 (PM0dE3).
  2. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Immettere la password a 4 cifre: scorrere con il pulsante e selezionare ciascuna cifra 0 – 9, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare ciascuna cifra. La password predefinita è 0000.
  4. Scorrere fino alla pagina della velocità di trasmissione LCD (M bAud xxxx).
  5. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  6. Quando il valore comincia a lampeggiare, selezionare 38400/19200/9600/4800/2400/1200.
  7. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare la nuova impostazione.
  8. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?