PHA8599600-06

Contatore di energia con montaggio DIN

A Ingresso neutro (4) e uscita neutro (6)
B Uscita impulsi (20 e 21)
C Pulsante
D Display LCD
E Comunicazione Modbus (23 e 24)
F Ingresso linea (1) uscita linea (3)
G Indicatore LED flusso di potenza
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?