Descrizione colonna elenco registro
|
Indirizzo |
Un indirizzo di registro a 16 bit in esadecimale. L'indirizzo rappresenta i dati utilizzati nel frame Modbus |
|
Registro |
Un numero di registro a 16 bit in decimali (registro = indirizzo + 1) |
|
Azione |
R = registro sola lettura W = registro sola scrittura RW = registro lettura/scrittura RWC = registro lettura, registro comandi write through |
|
Dimensioni |
Dimensioni dati nel numero di registri |
|
Tipo |
Tipo di dati |
|
Unità |
Unità valore registro |
|
Descrizione |
Informazioni sul registro e intervallo e valori applicabili |
I tipi di dati dell'elenco del registro Modbus sono i seguenti:
| Tipo | Descrizione | Intervallo |
|---|---|---|
|
UInt16 |
Intero senza segno a 16 bit |
0 - 65535 |
|
UInt32 |
Intero senza segno a 32 bit |
0 - 4294967295 |
|
Int64 |
Intero con segno a 64 bit |
-9223372036854775808 - +9223372036854775807 |
|
UTF8 |
Campo a 8 bit |
Codifica caratteri Multibyte per Unicode |
|
Float32 |
Valore in virgola mobile a precisione singola IEEE 754-1985 |
Da -3.4E38 a +3.4E38 |
|
4Q FP PF |
Fattore di potenza a virgola mobile quattro quadranti |
-2 - +2 |
|
Bitmap |
— |
— |