PHA8599600-06

Panoramica contatore

Il contatore serie iEM2050 è un contatore monofase che misura l'energia fornita e quella ricevuta.

Tutti i contatori della serie iEM2050 sono conformi alle norme di precisione classe 1 o classe B e sono di elevata qualità, affidabilità e accessibilità in un formato compatto e facile da installare.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?