PHA8599600-06

Funzioni pulsanti

Azione Funzione pulsanti

Premere il pulsante per meno di 3 secondi

per attivare lo scorrimento.

NOTA: Dopo 30 secondi di mancata interazione, il contatore torna alla modalità di scorrimento automatico.

Premere il pulsante per 3 secondi.

per accedere al menu successivo/tornare al menu precedente.

Confermare le impostazioni dei parametri.

Tenere premuto il pulsante per almeno 5 secondi.

per aggiungere o rimuovere dalla modalità di scorrimento automatico.

per accedere alla modalità di programmazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?