Configuration des communications
Configuration de l’adresse primaire
|
Code SND_UD |
Format de données |
VIF primaire |
Plage/Options |
Description |
|---|---|---|---|---|
|
00 |
01 |
7A |
0-250 |
Adresse primaire |
Configuration de la vitesse de transmission
Pour changer la vitesse de transmission via les communications, envoyez un télégramme à l’appareil avec la valeur appropriée dans le champ CI :
|
Vitesse de transmission |
Valeur hexagonale pour le champ CI |
|---|---|
|
300 |
B8 |
|
600 |
B9 |
|
1200 |
BA |
|
2400 |
BB |
|
4800 |
BC |
|
9600 |
BD |