7DE02-0468-01

Geräteidentifikation lesen

Objekt-ID

Name/Beschreibung

Größe

Typ

Wert

Hinweise

0x00

Anbietername

18

UTF8

Schneider Electric

0x01

Produktcode

9

UTF8

A9MEM2455

Der Produktcode-Wert ist identisch mit der Katalognummer eines jeden Geräts.

0x02

Firmwareversion

4

UTF8

X.Y

Entspricht Register 1638

Die Lesen-Geräte-ID-Codes 01 und 04 werden unterstützt:

  • 01 = Anforderung einer grundlegenden Geräteidentifikation (Streamzugriff)

  • 04 = Anforderung eines spezifischen Identifikationsobjekts (Einzelzugriff)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?