7DE02-0468-01

Kennwort einrichten

Der Programmiermodus 3 (Pro-3) ist mit einem Kennwort geschützt. Das standardmäßig eingestellte Kennwort lautet 0000.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Kennwort zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 3 (Pro-3).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein (Werkeinstellung: 0000): Wählen Sie mit den Tasten jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Aufwärtspfeiltaste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Navigieren Sie zur Kennwort-Seite (PASS).
  5. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie beide Tasten jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?