7RU02-0423-03

Интерфейс дисплея

Дисплей устройства используется для выполнения различных задач, например, для настройки конфигурации устройства, отображения экранов состояния, подтверждения сигналов или просмотра событий.

1 Идентификационная область экрана содержит пиктограмму меню и наименование меню или параметра.
2 В информационной области отображаются сведения, относящиеся к данному экрану (измеренные значения параметров, сигнал о пробое изоляции, настройки)
3 Кнопки навигации

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.