7RU02-0423-03

Пример исключения при двух входах

Можно использовать исключение инжекции для контроля двух входящих проводников.

Использование автоматических выключателей с нормально разомкнутыми (NO) дополнительными контактами:

Использование автоматических выключателей с нормально замкнутыми (NC) дополнительными контактами:

Если То

  • D1 замкнут и

  • D2 разомкнут

Оба устройства активны:

  • Устройство № 1 осуществляет контроль изоляции системы,

  • Устройство № 2 осуществляет контроль изоляции линии связи трансформатора 2 до D2.

  • D1 разомкнут и

  • D2 замкнут

Оба устройства активны:

  • Устройство № 1 осуществляет контроль изоляции линии связи трансформатора 1 до D1,

  • Устройство № 2 осуществляет контроль изоляции системы.

  • D1 замкнут и

  • D2 замкнут

  • Устройство № 1 осуществляет контроль изоляции системы.

  • Устройство № 2 должно быть заблокировано.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?