7RU02-0423-03

Измерение сопротивления изоляции

Устройство контролирует сопротивление изоляции незаземленной электрической системы.

Устройство (IM400N):

  • измеряет и отображает:

    • сопротивление изоляции R (Ом) непрерывно;

    • емкость изоляции С, представляющую собой емкость утечки распределительной системы на землю (мкФ);

  • рассчитывает и отображает полное сопротивление (импеданс) Zc (кОм), соответствующее С.

Устройство (IM400THRN) непрерывно измеряет и отображает сопротивление изоляции R (Ом).

Для просмотра данных значений перейдите в Меню > Контроль.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.