7RU02-0423-03

Обзор функции автотестирования

Устройство выполняет ряд автоматических проверок при включении, а затем через регулярные интервалы во время эксплуатации, для выявления потенциальных неполадок в своих внутренних и внешних цепях.

В ходе автотестирования устройство выполняет следующие проверки:

  • Устройство: индикаторы, внутренние электронные компоненты.

  • Цепь измерения, реле пробоя изоляции и реле предварительного сигнала о пробое изоляции.

Автотестирование запускается:

  • Вручную в любое время путем нажатия кнопки контекстного меню T на любом из экранов контроля изоляции системы.

  • Автоматически:

    При каждом включении устройства (включение питания или сброс).

    Каждые 5 часов (за исключением случаев обнаружения устройством пробоя изоляции, независимо от того, является ли сигнал активным, подтвержденным или неустановившимся).

    При повторной активации инжекции после выхода из состояния запрета инжекции.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.