7RU02-0423-03

Применение (App)

Устройство разработано и испытано на совместимость с различными контролируемыми системами. Устройство совместимо со следующими применениями:

  • Цепи питания: промышленные или морские применения с силовой нагрузкой и электроникой, например, преобразователи скорости, инверторы или выпрямители.

  • Цепи управления: вспомогательные цепи, используемые для управления электрическими системами. Данные цепи содержат чувствительные электрические компоненты, такие как ПЛК, устройства ввода-вывода или датчики.

  • Средневольтная система: Применения до 33 кВ с совместимым трансформатором напряжения Schneider Electric.

Для оптимизации измерений, выполняемых устройством, в соответствии с применением можно задать параметр применения в зависимости от типа системы, в которой установлено устройство:

Значение параметра Применимые модели Применение
Силовая цепь (по умолчанию) IM400N Силовые цепи
Цепь управления IM400N Цепи управления
THR * IM400THRN Средневольтная система

Примечание: Для IM400THRN параметр Применение имеет фиксированное значение THR.

Следующие параметры измерений доступны через меню Сеть и автоматически настроены в зависимости от значения параметра Применение:

  • Фильтрация

  • Обнаружение

  • Адаптер напряжения

  • Частота

  • Инжекция *

В обычных условиях настройка этих параметров не требуется. В таблице ниже перечислены значения по умолчанию для параметров измерений в зависимости от значения параметра Применение:

Значения по умолчанию Значение параметра Применение
Силовая цепь Цепь управления THR
Фильтрация 40 с 40 с 20 с
Обнаружение Сигнал ВЫКЛ -
Адаптер напряжения Нет Нет Нет
Частота 50 Гц Пост. ток -
Инжекция * - - 60 В

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?