Экраны состояния
Введение
На экране по умолчанию отображается значение сопротивления изоляции системы. Он автоматически меняется на экран, уведомляющий о пробое изоляции. Подсветка экрана мигает для индикации сигнала о пробое изоляции.
На каждом экране измерения сопротивления изоляции отображается строка состояния с дополнительными сведениями.
| 1 | Значение сопротивления изоляции |
| 2 | Индикатор выполнения с указанием времени обновления |
| 3 | Столбиковая диаграмма, показывающая уровень изоляции на логарифмической шкале. Символ обозначает пороговое значение пробоя изоляции. |
| 4 |
Строка состояния с отображением дополнительных сведений о текущем состоянии сигнала о пробое изоляции. Различные типы строки состояния:
В строке состояния также могут указываться следующие сведения:
|
| 5 |
Контекстные кнопки для навигации по экранам контроля изоляции или для запуска автотестирования вручную. |
Измеренное значение сопротивления изоляции (R)
Устройство по умолчанию отображает измеренное значение сопротивления изоляции системы.
Сигнал о пробое изоляции: обнаружен пробой изоляции
Если значение сопротивления изоляции падает ниже порогового значения для сигнала о пробое изоляции, то устройство отображает экран уведомления о пробое изоляции.
Экран мигает при обнаружении пробоя изоляции.
Возможны два сценария дальнейших действий:
Сигнал о пробое изоляции подтвержден
Данный экран отображается, если вы подтвердили сигнал о пробое изоляции. В строке состояния отображается время подтверждения пробоя изоляции.
Активный предварительный сигнал
Данный экран отображается при активации предварительного сигнала.
Неустановившийся отказ
Данный экран отображается, если произошел неустановившийся отказ.
Подтверждение
неустановившегося
сигнала путем
нажатия кнопки .