7RU02-0423-03

Скрытый монтаж и демонтаж

Можно закрепить устройство на любой плоской прочной вертикальной опоре при помощи 3 прилагаемых пружинных фиксаторов. После установки устройство не должно наклоняться. Чтобы освободить место для контрольных приборов, можно закрепить устройство на передней панели напольного или настенного шкафа. Для США и Канады для устройства предусматривается только монтаж открытого типа.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?