7RU02-0423-03

Устранение неисправностей

Вы можете выполнить ряд проверок для выявления потенциальных неполадок в работе устройства.

В приведенной ниже таблице описаны потенциальные неполадки, их возможные причины, проверки, которые вы можете выполнить, и возможные решения. Если неполадку не удается устранить при помощи сведений, представленных в данной таблице, обратитесь за помощью к местному торговому представителю Schneider Electric.

Потенциальная неполадка Возможная причина Возможное решение

При включении на устройстве ничего не отображается.

Отсутствует питание устройства.

Проверьте наличие вспомогательного источника питания.

Вспомогательный источник питания не отвечает требованиям.

Проверьте напряжение вспомогательного источника питания: U = 110...480 В перем. тока

Устройство сообщает об обнаружении пробоя изоляции, но ваша система не демонстрирует признаков некорректной работы.

Неправильный порог срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции.

Проверьте значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. При необходимости измените значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции.

Неправильный порог срабатывания предварительного сигнала о пробое изоляции. Проверьте значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. При необходимости измените значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции.

Вы специально организовали пробой изоляции, но устройство его не обнаружило.

Значение сопротивления, используемое для моделирования пробоя, выше значения порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции. Используйте значение сопротивления, которое ниже значения порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции, или измените порог срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции
Между нейтралью и заземлением пробой не обнаружен. Начните сначала и убедитесь, что вы находитесь между нейтралью и заземлением.
Светодиод состояния прибора горит красным, на дисплее отображается ОБНАРУЖЕНИЕ ОТСОЕДИНЕННОЙ ИНЖЕКЦИИ ТОКА. При вводе в эксплуатацию к электрической панели не подключены электрические приборы.
  • Проверьте подключение к клеммной панели для инжекции тока (клеммы 1 и 3) и повторно запустите автотестирование.

  • Отключите функцию во время ввода в эксплуатацию.

Обрыв проводника для инжекции тока или провода заземления на устройстве.
Устройство считает электрическую систему с низкой емкостью и высоким сопротивлением отсоединенной инжекцией тока.
Светодиод состояния прибора горит красным, а на дисплее указано, что при выполнении автотестирования произошла ошибка. Обрыв цепи инжекции тока устройства. Кратковременно отсоедините вспомогательный источник питания от устройства.
Несмотря на то, что на устройство подается питание, светодиод состояния прибора не загорается. Неисправность индикатора. Повторно запустите автотестирование и убедитесь, что светодиод состояния прибора загорается на короткое время.
Светодиодный индикатор сигнализации не загорается при пробое изоляции. Неисправность индикатора. Повторно запустите автотестирование и убедитесь, что светодиодный индикатор сигнализации загорается на короткое время.

Частые ложные срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации

Незаземленные электрические сети с высоким уровнем помех и потенциальными проблемами качества электроэнергии

Проверьте значение параметра фильтра. Измените параметры фильтра при необходимости.

Низкая скорость отклика устройства

Неверные параметры фильтра.

Проверьте значение параметра фильтра. Измените параметры фильтра при необходимости.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.