7RU02-0423-03

Сигнальное реле пробоя изоляции (Ins. Al. Relay)

Вы можете задать режим сигнального реле пробоя изоляции в зависимости от статуса изоляции.

Допустимыми значениями для данного параметра являются FS и Стандарт. Значение по умолчанию – FS.

Примечание: Включение и выключение реле предварительного сигнала о пробое изоляции и сигнального реле пробоя изоляции основаны на следующих стандартных состояниях в зависимости от сконфигурированного режима. Устройство позволяет назначать различные состояния каждому из реле (реле предварительного сигнала о пробое изоляции и сигнального реле пробоя изоляции). См. Назначение реле.

Если сигнальное реле пробоя изоляции сконфигурировано в режиме предохранительного устройства (FS):

  • Сигнальное реле пробоя изоляции активируется (включается) в следующих случаях:

  • Сигнальное реле пробоя изоляции деактивируется (отключается) в следующих случаях:

    • Первое измерение

    • Обнаружен пробой изоляции.

    • Пробой изоляции обнаружен и подтвержден (если параметр Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ack. Al. Relay установлен на ВЫКЛ). (см. Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции (Ack Al. Relay)).

    • Устраненный пробой изоляции: сигнальное реле пробоя изоляции переключается на 3 секунды, если пробой изоляции обнаружен, подтвержден и затем устранен. (см. Сигнал устраненного пробоя изоляции (Corr. Flt. Signal)).

    • При включении автотестирования с реле, реле переключается на 3 с. (См. Тестирование с реле (Тест. с реле))

    • Инжекция запрещена (если Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Признать ингибирование имеет значение ВКЛ).

      (см. Подтверждение запрета (Признать ингибирование)).
    • При отсутствии питания от вспомогательного источника питания.

    • Ошибка устройства

      Примечание: Состояние ошибки автотестирования определяется как ошибка устройства.
    • Ошибка системы

      Примечание:

      Следующие состояния определяются как ошибка системы:

      • Инжекция откл.

      • Перенапряжение

      • Превышение емкости

Если сигнальное реле пробоя изоляции сконфигурировано в стандартном режиме (Стандарт):

  • Сигнальное реле пробоя изоляции активируется (включается) в следующих случаях:

  • Сигнальное реле пробоя изоляции деактивируется (отключается) в следующих случаях:

    • Первое измерение

    • Пробой изоляции не обнаружен.

    • Пробой изоляции обнаружен и подтвержден (если параметр Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ack. Al. Relay установлен на ВКЛ). (см. Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции (Ack Al. Relay)).

    • Обнаружен неустановившийся отказ.

    • При отсутствии питания от вспомогательного источника питания.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.