7RU02-0423-03

Соответствие требованиям стандартов безопасности

Введение

Устройство имеет уровень полноты безопасности SIL 2 и SIL 1 и сертифицировано в соответствии со стандартом МЭК 61508: 2010 (стандарт в отношении функциональной безопасности) и МЭК 61557-15: 2014 (основан на МЭК 61508, применяется к ИТ-системам, в которых используются устройства контроля изоляции и устройства для поиска пробоев изоляции).

Классификация функций безопасности:

Функция Уровень полноты безопасности

RIW (удаленное предупреждение о пробое изоляции)

Используется с избыточными переключателями

Уровень полноты безопасности SIL 2

RIW (удаленное предупреждение о пробое изоляции) или REDC (дистанционная команда включения / отключения)

Используется с одиночным переключателем

Уровень полноты безопасности SIL 1

Сертифицированы следующие модели и коммерческие коды:

Модель Коммерческий код
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN

Область применения

Сертификация устройства и дополнительного оборудования (адаптеры напряжения) действительна, если установка и подключение системы выполнены в соответствии с приведенным описанием.

Настройка устройства

Для соответствия требованиям стандартов функциональной безопасности устройство должно быть сконфигурировано с использованием следующих параметров, доступных через Меню > Параметры > Конфиг. В-В:

Параметр Описание Значение
Ins. Al. Relay Сигнальное реле пробоя изоляции FS
Prev. Al. Rel Реле предварительного сигнала о пробое изоляции Зеркало
Вх. блок. Вход запрета инжекции тока Н.Р. или ВЫКЛ
Признать ингибирование Подтверждение сигнала запрета ВКЛ
Ack. Al. Relay Разрешить перелючение реле при подтверждении сигнала ВЫКЛ
Corr. Flt. Signal Разрешить 3-секундный сигнал после исчезновения пробоя изоляции ВЫКЛ
Тест с реле Переключение реле во время запускаемого вручную автотестирования ВЫКЛ

Для получения дополнительной информации об этих параметрах см. Конфигурация В-В.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.