7RU02-0423-03

Обнаружение

Применимо к IM400N.

Устройство может использоваться с прибором для автоматического или ручного поиска пробоя изоляции.

Вы можете использовать IFL12MCN (12-канальный прибор для поиска пробоя изоляции с ЖК-дисплеем (индикация на 12 каналов с отображением R, C и Zc) и одним выходным реле (коммерческий код: IMDIFL12MCN)).

Можно использовать приборы XRM для ручного поиска пробоя изоляции. См. Поиск пробоя изоляции вручную.

Для данного параметра доступны четыре значения:

Значение Рекомендуемое применение
Сигнал (по умолчанию) Устройство инжектирует ток обнаружения пробоя изоляции при обнаружении сигнала о пробое изоляции. Совместимо с устройствами XD301, XD312, XD308C и XRM.
Предв. сигнал Устройство инжектирует ток обнаружения пробоя изоляции при обнаружении предварительный сигнал о пробое изоляции. Совместимо с устройствами XD301, XD312, XD308C и XRM.
ВЫКЛ Устройство не инжектирует ток обнаружения пробоя изоляции.
IFL Устройство инжектирует ток обнаружения пробоя изоляции при обнаружении сигнала о пробое изоляции. Совместимо с устройством IFL12MCN.

Примечание: Поиск пробоя изоляции не совместим с адаптерами напряжения/заземления IM400-1700 и P1N.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.