7RU02-0423-03

Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции (Ack Al. Relay)

Вы можете настроить реле подтверждения сигнала о пробое изоляции в зависимости от подключенной к реле нагрузки.

Когда реле подключены к нагрузке (например, к звуковым сигналам или лампам), рекомендуется выключить данные внешние сигнальные устройства, до того как уровень сопротивления изоляции поднимется обратно до уровня выше заданных пороговых значений. Это можно сделать нажатием кнопки подтверждения в состоянии сигнала о пробое изоляции.

В некоторых системных конфигурациях требуется предотвратить данный тип подтверждения и повторно включать реле, только когда уровень сопротивления изоляции поднимется выше заданных пороговых значений. Это выполняется путем изменения соответствующего параметра.

Допустимыми значениями для данного параметра являются ВКЛ и ВЫКЛ. Значение по умолчанию – ВКЛ.

Для ВКЛ реле подтверждения сигнала о пробое изоляции выберите Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ack. Al. Relay > ВКЛ.

Для ВЫКЛ реле подтверждения сигнала о пробое изоляции выберите Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ack. Al. Relay > ВЫКЛ.

Устройство осуществляет контроль изоляции незаземленной электрической системы в соответствии со следующим временным графиком.

Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции ВКЛ

0 В электрической системе обнаружено уменьшение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции становится ниже порогового значения предварительного сигнала о пробое изоляции. Срабатывает реле предварительного сигнала о пробое изоляции и загорается индикатор предварительного сигнала о пробое изоляции.
1 В электрической системе обнаружен пробой изоляции.
2 По истечении Т (задержки сигнала о пробое изоляции) устройство перейдет в состояние пробоя изоляции. Срабатывает сигнальное реле пробоя изоляции и загорается светодиод сигнализации о пробое изоляции.
3 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о пробое изоляции. Сигнальное реле пробоя изоляции и реле предварительного сигнала о пробое изоляции вернутся в исходное состояние.
4 Пробой изоляции устранен. Светодиод сигнализации гаснет. Устройство возвращается в нормальное состояние.

Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции ВЫКЛ

0 В электрической системе обнаружено уменьшение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции становится ниже порогового значения предварительного сигнала о пробое изоляции. Срабатывает реле предварительного сигнала о пробое изоляции и загорается индикатор предварительного сигнала о пробое изоляции.
1 В электрической системе обнаружен пробой изоляции.
2 По истечении Т (задержки сигнала о пробое изоляции) устройство перейдет в состояние пробоя изоляции. Срабатывает сигнальное реле пробоя изоляции и загорается светодиод сигнализации о пробое изоляции.
3 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о пробое изоляции. Сигнальное реле пробоя изоляции и реле предварительного сигнала о пробое изоляции не вернутся в исходное состояние.
4 Пробой изоляции устранен. Светодиод сигнализации гаснет. Устройство возвращается в нормальное состояние.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?