7RU02-0423-03

Влияние емкости утечки и частотных помех на точность измерений R

Емкость утечки (С) создает для сигнала измерения путь утечки и снижает уровень полезного сигнала, проходящего через сопротивление изоляции (R).

Прибор контроля изоляции IMD осуществляет инжекцию мультичастотного измерительного сигнала с низкими частотами и включает высокопроизводительные алгоритмы интеграции. Это делает устройство совместимым с крупными электрическими системами, имеющими высокое значение емкости утечки, и обеспечивает его работу вне диапазона частотных помех. Поэтому устройство работает корректно даже при воздействии емкости утечки и частотных помех.

Для других устройств, использующих сигналы измерения режима переключения, емкость утечки (С) оказывает влияние на точность измерений сопротивления изоляции (R).

Устройство работает в электрических сетях с емкостью утечки до 500 мкФ.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.