Временная задержка сигнала о пробое изоляции (Ins. Al. Delay) и временная задержка предварительного сигнала о пробое изоляции (Prev. Al. Del.)
В некоторых применениях может потребоваться задержка срабатывания сигнала при запуске определенных устройств, в противном случае возможны ложные срабатывания. Для фильтрации таких ложных срабатываний можно задать временную задержку.
Задержка представляет собой временной фильтр. Задержка может использоваться в электрических сетях с высоким уровнем помех для предотвращения ложных срабатываний сигнала о пробое изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции. Устройство не регистрирует пробой изоляции, продолжительность которого не превышает величины заданной задержки.
Параметр | Допустимые значения | Значение по умолчанию |
---|---|---|
Ins. Al. Delay (Временная задержка сигнала о пробое изоляции) | от 0 с до 120 мин. | 0 с |
Prev. Al. Del. (Временная задержка предварительного сигнала о пробое изоляции) | от 0 с до 120 мин. | 0 с |