7ES02-0423-03

Ejemplo: exclusión de inyección con dos generadores entrantes y un acoplamiento

Puede utilizar la inyección de exclusión y un acoplamiento para supervisar dos generadores entrantes.

Uso de interruptores con contactos auxiliares normalmente abiertos (NA):

Uso de interruptores con contactos auxiliares normalmente cerrados (NC):

Si Entonces

El acoplamiento está cerrado

Lo mismo se aplica que en el ejemplo de la exclusión de inyección con dos generadores entrantes. Consulte la sección Ejemplo: exclusión de inyección con dos generadores entrantes para ver un ejemplo de exclusión de inyección con dos generadores entrantes.

El acoplamiento está abierto:

  • D1 está cerrado Y

  • D2 está cerrado

Ambos dispositivos están activos:

  • El dispositivo n.º 1 supervisa el aislamiento del sistema 1,

  • El dispositivo n.º 2 supervisa el aislamiento del sistema 2.

El dispositivo n.º 2 debe estar inhibido cuando se reúnen las tres condiciones siguientes:

  • D2 está cerrado

  • D2 está cerrado

  • El acoplamiento está cerrado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?