Exemple : exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes et un couplage
Utilisation de disjoncteurs avec contacts auxiliaires normalement ouverts (NO) :
Utilisation de disjoncteurs avec contacts auxiliaires normalement fermés (NF) :
Si | Alors |
---|---|
Le couplage est fermé |
Le même principe s’applique que dans l’exemple pour l’exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes. Voir Exemple : exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes pour un exemple d’exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes. |
Le couplage est ouvert :
|
Les deux appareils sont actifs :
|
L’appareil nº 2 doit être inhibé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
-
D1 est fermé.
-
D2 est fermé.
-
Le couplage est fermé.