Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen und einer Schaltung
Verwenden Sie Leistungsschalter mit Schließer-Hilfskontakten:
Verwenden Sie Leistungsschalter mit Öffner-Hilfskontakten:
Wenn | Dann |
---|---|
Die Schaltung ist geschlossen |
Es gilt das Gleiche wie im Beispiel für den Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen. Siehe Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen für ein Beispiel für den Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen. |
Die Schaltung ist offen:
|
Beide Geräte sind aktiv:
|
Gerät Nr. 2 muss gesperrt werden, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:
-
D1 ist geschlossen
-
D2 ist geschlossen
-
Schaltung ist geschlossen