DOCA0110DE-07

System

Beschreibung

Diese Seite zeigt den Status der Systemstatistik an.

Verfahren zum Anzeigen der Systemstatistik

Schritt

Aktionv

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Diagnose.

Das Menü Diagnose wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Menü Diagnose im Untermenü Kommunikation auf System.

Die Systemstatistiken werden angezeigt.

Interpretieren der System-Statistiken

Statistik

Beschreibung

CPU

Status von CPU:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

Boot-Speicher

Gesundheit des Boot-Speichers:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

EEPROM

Gesundheit von EEPROM:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

Dateisystem

Gesundheit des Dateiensystems:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

Ethernet PHY 1

Gesundheit der PHY 1-Hardware:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

Ethernet PHY 2

Gesundheit der PHY 2-Hardware:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

DDR

Gesundheit des Ausführungsspeichers:

  • Nominell

  • Störung

  • Außer Betrieb

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.