Servicios de red IP
Descripción
Esta página permite configurar los ajustes y activar los servicios de red IP.
Procedimiento de configuración de los servicios de red IP
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1. |
En la barra de menús del dispositivo , haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2. |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestran las opciones de configuración de los servicios de red IP. |
|
3. |
Introduzca los valores de los parámetros de HTTP/web, HTTPS, Modbus TCP, ION Pass Through, proxy Modbus TCP (para el modo de esclavo), descubrimiento, DNS y puerto SNMP. |
Las opciones de puerto de servicios de red IP quedan seleccionadas. |
|
4. |
Haga clic en . |
Se actualizan los ajustes de puerto de los servicios de red IP de la pasarela Link150. |
Parámetros de servicios de red IP
|
Parámetro |
Descripción |
Ajustes |
|---|---|---|
|
|
Permite definir el número de puerto del servidor HTTP/web. |
1 – 65534 Ajuste predeterminado: 80 |
|
|
Permite activar o desactivar el servicio HTTPS y definir el número de puerto del servidor HTTPS. |
1 – 65534 Ajuste predeterminado: 443 |
|
|
Le permite activar o desactivar el servicio Modbus/TCP. |
1 – 65534 Ajuste predeterminado: 502 |
|
|
Le permite activar o desactivar el servicio ION Pass Through. |
Activado Desactivado (ajuste de fábrica) |
|
|
Permite que el maestro Modbus TCP obtenga los datos del esclavo de la pasarela Link150. Esto solo es aplicable si la pasarela Link150 se encuentra en modo esclavo. |
Activado Desactivado (ajuste de fábrica) |
|
|
Cantidad de tiempo que Link150 esperará a que un dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a una petición de conexión Modbus TCP/IP iniciada por Link150. Esto solo es aplicable si la pasarela Link150 se encuentra en modo esclavo. |
0,1-10 segundos Valor predeterminado: 3 segundos (ajuste de fábrica) |
|
|
Cantidad de tiempo que Link150 esperará a que un dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a una petición Modbus TCP/IP iniciada por Link150. Esto solo es aplicable si la pasarela Link150 se encuentra en modo esclavo. |
0,1-10 segundos Valor predeterminado: 2 segundos (ajuste de fábrica) |
|
|
Le permite activar o desactivar el servicio DPWS. |
Activado (ajuste de fábrica) Desactivado |
|
Permite activar y desactivar el modo silencioso y definir el número de puerto. |
1 – 65534 Ajuste predeterminado: 5357 |
|
|
|
Permite definir el número de puerto del servidor DNS. |
1 – 65534 Ajuste predeterminado: 53 |
|
|
Le permite activar o desactivar el servicio SNMP. |
Activado Desactivado (ajuste de fábrica) |
|
Le permite definir los puertos de escucha y notificación. |
Puerto de escucha:
Puerto de notificación:
|