DOCA0110FR-07

Sécurité

Description

Cette page vous permet d'afficher le certificat de sécurité HTTPS actuel, de télécharger un certificat fourni par l'utilisateur émis par l'autorité de certification et de réinstaller le certificat auto-signé par défaut.

Procédure de configuration du certificat par défaut

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Sécurité du menu Paramètres, cliquez sur Certificat produit.

Ouvre la page Certificat produit.

3

Cliquez sur Certificat par défaut pour installer le certificat, puis cliquez sur Oui dans la fenêtre contextuelle Certificat produit.

Installe le certificat auto-signé par défaut.

4

Cliquez sur Reconnecter, puis connectez-vous.

Termine la connexion actuelle et en initie une nouvelle à l'aide du certificat auto-signé par défaut.

Procédure de configuration du certificat fourni par l'utilisateur

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Sécurité du menu Paramètres, cliquez sur Certificat produit.

Ouvre la page Certificat produit.

3

Cliquez sur Importer certificat puis sur Parcourir pour sélectionner le certificat fourni par l'utilisateur.

Sélectionne le certificat fourni par l'utilisateur.

4

Saisissez le mot de passe du certificat et cliquez sur Appliquer les modifications.

Importe le certificat.

5

Cliquez sur Reconnecter, puis connectez-vous.

Termine la connexion actuelle et en initie une nouvelle à l'aide du certificat fourni par l'utilisateur.

Paramètres des certificats de produit

Paramètre

Description

Réglages

Type de certificat

Indique le type de certificat de sécurité HTTPS.

  • Auto-signé

  • Fourni par l'utilisateur

Objet

Fournit les informations d'attribut de certificat disponibles.

  • CN : Nom commun

  • OU : Unité organisationnelle

  • O : Organisation

  • L : Localité

  • S : Nom de l'État ou de la province

  • C : Nom du pays

Emetteur

Affiche l'autorité de certification ayant émis le certificat.

Date de création

Affiche la date de début de validité du certificat.

Date d'expiration

Affiche la date de fin de validité du certificat.

Package de certificat

Permet d'importer le package de certificat.

Mot de passe

Permet de saisir le mot de passe du certificat.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?