DOCA0100FR-08

Actions d'interverrouillage de l'appareil

A propos des actions d'interverrouillage de l'appareil

Une action d'interverrouillage est une opération de verrouillage automatique assurée par les accessoires d'interverrouillage ajoutés à l'appareil ou au châssis MasterPacT MTZ1.

Un certain nombre d'accessoires d'interverrouillage sont disponibles en option pour l'appareil MasterPacT MTZ1 et son châssis. Pour obtenir la liste complète des interverrouillages disponibles, reportez-vous à la documentation LVPED216026EN MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.