DOCA0100ES-08

Pruebas de comunicación

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Prueba de red de comunicación

El software EcoStruxure Power Commission se puede usar para probar la red de comunicación entre todos los aparatos de comunicación del proyecto:

  • Los interruptores automáticos conectados a la red Ethernet mediante una interfaz IFE o EIFE Ethernet.

  • Los interruptores automáticos conectados a una red de línea serie Modbus mediante una interfaz IFM apilada en un servidor IFE Ethernet.

  • Los interruptores automáticos conectados a una red de línea serie Modbus desde una interfaz IFM.

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable RJ45 a una red de comunicación, en la interfaz IFE o EIFE Ethernet, o la interfaz IFM, por ejemplo.

2

En el software EcoStruxure Power Commission, en Create report > Communication test & report (Crear informe, Prueba de comunicación e informe), seleccione los aparatos que se van a probar de la lista de aparatos de comunicación definidos en el proyecto.

3

Haga clic en Run test (Ejecutar prueba). Se prueban todos los aparatos seleccionados.

4

Los resultados se muestran al final de la prueba.

5

Genere el informe de prueba del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades.

Pruebas de control remoto

Si los interruptores automáticos MasterPacT MTZ se pueden abrir y cerrar de forma remota mediante la red de comunicación, utilice las pruebas siguientes para comprobar el funcionamiento correcto del control remoto:

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable RJ45 a una red de comunicación, en la interfaz IFE o EIFE Ethernet, o la interfaz IFM, por ejemplo.

2

Compruebe que el modo de control está ajustado en Auto: Remoto.

3

En el software EcoStruxure Power Commission, seleccione el interruptor automático y conéctese a él.

4

Haga clic en la ficha Aparato para acceder a los botones Abrir y Cerrar.

5

Compruebe que se puede abrir y cerrar el aparato MasterPacT MTZ de forma remota. Estas acciones están protegidas con contraseña.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.